This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:Park 变换

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/838863/tms320f280049-park-transform

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WAREMOTORWARE

大家好、

在哪里可以找到 F28004x 的 Park 变换?

我在 C2000Ware 中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Park 变换代码独立于 MCU 外设(除了它可能在 F24004x 中使用最新的 TMU)。

    安装最新的 C2000ware 和 MotorWare SDK。

    在 Motorware 中、您将找到 "library"文件夹 、然后找到"Transform "文件夹。 所有这些变换都在那里。

    Shamim