This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:零配置 GUI 服务节点长地址

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/837991/tms320f28069-zero-configuration-gui-service-node-long-address

器件型号:TMS320F28069

您好!

我目前正在设计 PLC 开发套件 V3、并尝试通过零配置 GUI 运行测试。 用于在程序的中间模式上设置基础和服务节点的 pdf 设置显示:

"确保在启动网络之前设置节点的长地址(EUI)、否则服务节点将无法正确加入。" 我应该在哪里设置这些服务节点的长地址? 任何帮助都很棒! 谢谢

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jake、

    我认为此功能可能在中间 GUI 应用程序与基本 ZCG 快捷方式中。  这应与其他包一起安装。

    Matt