This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC110:Profinet 从站支持

Guru**** 2952540 points

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/836631/amic110-profinet-slave-support

器件型号:AMIC110
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

你好

目前、我们有一个使用 TI F28377处理器的驱动器。 (基于 IDDK 演示板)

该驱动器通过连接到 SPI 上 CPU 的 Beckoff ET1100 (使用 ECAT 堆栈 SSC)通过 CAN 和 EtherCAT 实现 DE DS402

现在、我们将添加 PROFINET 协议。

为此、我看到了 PRU-ICSS-PROFINET 从站、我们可以将其放入带有 RTOS 的 Sitra AMIC110中。

但是、如何(通过 SPI)与主处理器 F28377建立链路。

F28377端是否存在软件、以便从 Sitra (Profinet 网络)获取一些信息

是否有 一些人?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们没有任何特定的软件。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到了以下文档:

    <a href="">">www.ti.com/.../sprach6b.pdf""> ti.com/lit/an/sprach6b/sprach6b.pdf"

    我找不到任何文档可以让我了解从"Protocl Stack"到第7层"工业应用"的接口(或 API)

    然后、我无法评估我必须开发工业应用的工作负载、因为我不知道协议栈的抽象级别。

    PROFINET 的协议栈是否为我提供了 ControlWord、状态、位置、速度等经过 Profinet 处理的数据。 (STW1、ZSW1、STW2、NSOLL_B...)?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您询问的是在 Sitara 上运行的协议栈、请将问题发布到处理器论坛: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791

    如果您在寻找有关 F28377 SPI 的帮助、我可以为您提供帮助。 您可以在 C2000Ware 中找到许多 SPI 示例、这些示例应可用作与 Sitara 器件进行通信的起点。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPI 对我来说是可以的。

    我将在 Sitra 论坛上发帖

    谢谢