This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:确定 PWM 频率、占空比和定时器值

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/838605/ccs-tms320f28027f-deciding-the-pwm-frequency-duty-cycle-and-timer-values

器件型号:TMS320F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在尝试 使用查找表生成正弦波、因此、任何人都可以帮助了解或 FINA 有关如何选择特定 PWM 频率并相应地设置中断的占空比和计时器值的相关文档  (用于生成50Hz 正弦波)。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    我没有一个很好的例子说明如何做到这一点。 我建议您在使用 Google 和 e2e 的已回答帖子目录作为参考时仔细考虑该问题、以指导您完成此系统的实施。

    选择 PWM 频率时需要考虑许多系统因素、无论系统设计人员是谁、都需要选择此频率。 可通过调整动作限定符子模块中的 CMPx 值来控制占空比。

    不清楚"以及中断的计时器值"是什么意思、PWM 有一个内置中断、可由多个事件触发。 如果你只是在寻找一个具有已知时间延迟的中断、你也可以使用一个 CPU 定时器。

    祝您好运、
    Cody