This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:我们如何知道识别值是正确的?

Guru**** 2935050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/835898/tms320f28027f-how-do-we-know-that-the-identification-values-are-correct

器件型号:TMS320F28027F

大家好!

美好的一天!

最近我发现了5kW 电机,Ls_d、Ls_q 的值似乎不正确!

这些值如下所示:

POL = 2
Rr=(0.668844)
RS=(0.963945)
LSD=0.000363
LSQ = 0.000363
FluxRate = 6.26
MagCurrent = 5.3
ResCurr = 5.2
最大电流= 11

也许您想知道为什么我使用 ResCurr =5.2A,答案是 ,因为小于 Ls 等于零看起来像 LSD=0.0000。

无论如何,我觉得 LSD=0.000363 和 LSQ=0.000363值 太低了!

这里的问题是:

1、5kw 电机的 Ls_d 和 Ls_q 有何限制?

在哪种情况下、我们应该将 Ls_d 设置为等于 Ls_q?

感谢您的关注

此致。

Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于电机、InstaSPIN-FOC 侧没有限制。 您应该在 LS 识别过程中锁定转子、作为实验指南、因为电机似乎是 ACIM。

    instaSPIN-FOC 的识别只支持 LD 等于 LQ 的 SPM 电机、以及始终认为 LD 和 LQ 等于 Ls 的 ACIM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo  

    告诉真理,我无法 得到  你的第二个答案,你的意思是 SPM 和 ACIM LS_q 都可以等于 LS_d? 这就是您的意思吗?

    Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 对于 SPM 和 ACI 电机、LQ 等于 LD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Luo,你一直在帮助我:)

    此致。

    Dave。