This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:TMS320F28054类似芯片推荐

Guru**** 2842430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/838750/tms320f28054m-tms320f28054-similar-chip-recommendation

器件型号:TMS320F28054M

我现在选择的芯片是 TMS320F28054MPNT、但是这个芯片是一个双电机驱动芯片。 尺寸稍大。 是否有一个性能平坦、引脚更少且封装更小的芯片? 需要外部 CAN、内部集成运算放大器和内部集成算法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 F2805x 类中、没有比80引脚 LQFP (PN)封装更小的封装。  您可以查看 F28004x 类器件、看看是否有满足您需求的器件。  

    http://www.ti.com/product/TMS320F280049C

    这些器件具有集成模拟、CAN 等、并采用64引脚 PM 和56引脚 VQFN 封装、两者均小于 PN。  您也可以使用具有浮点支持的更快器件。

    这些器件显然不是引脚对引脚兼容的、更小的封装通常意味着引脚分配的灵活性较低、因此请仔细检查外设和引脚排列以确保满足您的需求。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    InstaSPIN-MOTION 仅在 F2805xM 和相同+较大的 F2806xM 器件中可用。

    较小的 F28027F 仅支持 InstaSPIN-FOC、不包括 CAN 或 OPA。