This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:在没有 SCI 通信的情况下引导至 SCI、接下来是什么

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/838692/tms320f280049-boot-to-sci-with-no-sci-communication-what-s-next

器件型号:TMS320F280049

您好专家、

如果我将 GPIO32配置为高电平、将 GPIO24配置为低电平、F280049将通过 SCI 引导。

但是、如果我没有在 SCI 端口上发送任何数据帧、接下来会怎么样?

程序是否会跳转至闪存以获取"无效的密钥值"?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您转到 SCI 引导而不发送任何内容、SCI 将无限期等待。 这就是 SCI 双精度作为等待引导的原因、正如您在 TRM 的"器件引导模式"部分中看到的那样。

    如果您发送了无效密钥、则它将引导至闪存。

    此致

    Chris