This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CLB 的引脚

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/838650/tms320f28379d-pins-of-clb

器件型号:TMS320F28379D

尊敬的团队:

我想在我的设计中使用 CLB 模块、但我没有找到哪些引脚可以配置为 CLB 输入/输出引脚。  是否可以通过 X-BAR 将所有引脚配置为 CLB 引脚?

此外、本文档还提到了四个单独的 CLB 模块。 这是否意味着每个 CLB 都有相应的输入和输出引脚?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个 CLB 都有多个输入和输出、如果需要、可通过 X-BAR 路由到 I/O 引脚。  还可以与器件外设进行内部连接。  不过、您需要再等待几周才能了解详情。  支持工具和文档的发布将于本月末发布。  在此之前没有进一步的资料。

    此致、

    Richard