This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CCS

Guru**** 2549450 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/835619/ccs-tms320f28379d-ccs

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你好
  我想使用 SPI 单元来启动 LCD TFT、但我发现了与 ARM 相关的源文件。 我将在 DSP 中实施此过程。 有人这样做了吗?
请指导我
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有针对此用例准备好的示例。 但您可以查看展示如何配置 SPI 和发送/接收数据的 C2000ware driverlib 示例

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以为我提供确切的地址、以便更好地查看配置
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    中提供了这些示例 \driverlib\f2837xd\examples\cpu1\spi。 此邮件包含一些内部回送示例和 SPI-SPI 外部回送示例。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢
    但我想使用 SPI 接口连接到 LCD、该接口肯定需要发送和接收功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些示例使用 SPI 发送和接收数据。 您可以参阅外部回送示例、其中2个 SPI 实例通过导线连接、数据从一个发送到另一个

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确切地址与以前的地址相同??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此程序是否可用于 LCD TFT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白您的意思是“确切地址与前一个地址相同??”

    这不能按原样用于您的案例。 这基本上提供了有关如何配置 SPI 模块、SPI 引脚以及如何使用 SPI 发送和接收数据的参考代码。

    在您的情况下、MCU 上的 SPI 将是主器件、而 LCD 将是从器件。 LCD 的波特率、数据格式等可能不同。 您需要相应地更新它们。 您还可以根据需要更新 SPI 引脚。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是该地址

    \driverlib\f2837xd\examples\cpu1\spi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的指导
    是否可以再次询问您是否有疑问???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 这是 C2000ware 安装目录的相对路径。  

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此 E2E 论坛中发布您的问题

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示例18-4. 3线主控模式发送
    uint16数据;

    uint16虚拟;
    SpiaRegs.SPICTL.bit.TALK = 1;//启用发送路径

    SpiaRegs.SPITXBUF = DATA;//主机发送数据

    while (SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_flag!=1){}//等待数据接收

    dummy = SpiaRegs.SPIRXBUF;//从自身清除垃圾数据

                                                              //接收相同的数据 TX
    示例18-5. 3线主控模式接收
    uint16 RDATA;

    uint16虚拟;
    SpiaRegs.SPICTL.bit.TALK = 0;//禁用发送路径

    SpiaRegs.SPITXBUF =虚拟;//发送虚拟以启动 TX

    //注:由于 TALK = 0、数据不会发送到 SPISIMOA 引脚

    while (SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_flag!= 1){}//等待数据接收

    RDATA = SpiaRegs.SPIRXBUF;//主设备读取数据

    这些函数意味着什么?
    我可以将它们用作发送和接收功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请通过 TI 技术讲座、示例和 TRM 了解 SPI 模块及其使用方法。

    此致。

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您能给我准确的地址吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件 TRM (在用户指南部分提供)包含一章有关 SPI 模块的内容。 器件数据表提供了电气/时序参数和引脚相关信息。

    可以从安装最新的 C2000ware  

    此致、

    Veena