This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:如何使用 Uniflash v5.1

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/838161/tms320f28062-how-to-use-uniflash-v5-1

器件型号:TMS320F28062
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、Sirs、

型号:XDS100v2 USB DSP 仿真器
IC 是:TMS320F28062
刻录文件的格式为:.out

UniFlash 的旧版本、程序下的 Save Memory 选项中出现错误、似乎只有输出文件、不确定是否正确

我正在使用新版本的 Uniflash v5.1来读取程序错误。


请帮助我们了解问题是什么以及如何操作。

谢谢!

洪家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我并不完全确定我是否理解了您遇到的问题、但我将重点介绍最新版本的 Uniflash 的错误。  

    [引用用户="Eric Hung"]

    我正在使用新版本 的 Uniflash v5.1来读取程序错误。

    [/报价]

    该消息指示程序验证失败。 您是否能够读取错误消息指示的地址上的内存? 这可能有助于更清楚地了解问题的根源。   

    您使用的器件也可能来自定制板、对吧? 如果是、您确定可以正常连接电路板吗?  

    此致、

    拉斐尔