This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:关于启用 DCSM 时的闪存擦除/编程

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/837741/tms320f28075-about-flash-erasing-programming-when-dcsm-enabled

器件型号:TMS320F28075

您好、香榭丽舍

F28075 DCSM 被启用、一个闪存扇区(例如扇区 A)和另一个闪存扇区(例如扇区 B)都由 Zone1保护。

如果需要在扇区 A 中运行闪存 API 来擦除/编程扇区 B、您是否愿意建议是否需要先解锁或不需要解锁?

谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 F28075 TRM 中的"闪存和 OTP 擦除/编程"部分

    "在对任何安全闪存扇区进行编程之前、用户必须使用 PMF 解锁该特定扇区所属的区域、或者从属于同一个区域的安全存储器执行闪存编程代码"

    谢谢、

    Katta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    您不能从一个闪存扇区运行 API 来在其他闪存扇区上执行闪存操作。 这是不支持的。 您需要将 API 复制到属于同一个区域的安全 RAM 中、并使用它在同一区域的安全闪存扇区上执行闪存操作、而无需解锁该区域。

    希望这一点很清楚。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、您好、Katta、

    非常清楚。 感谢你的善意帮助。

    此致、
    Linda