您好!
我目前正在开发电压调节系统、并正在研究用于直流电压和电流 I/O、控制和 DSP 的硬件。 此应用可能涉及测量超过20V 的电压。 我知道一些可用的 MCU (F283xD)的最大 ADC 额定值为3.3V、如果使用 Launchpad、则需要一个运算放大器。 我想知道您是否有其他更适合用于开发和测试目的的其他器件(MCU、DSP 等)的建议。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前正在开发电压调节系统、并正在研究用于直流电压和电流 I/O、控制和 DSP 的硬件。 此应用可能涉及测量超过20V 的电压。 我知道一些可用的 MCU (F283xD)的最大 ADC 额定值为3.3V、如果使用 Launchpad、则需要一个运算放大器。 我想知道您是否有其他更适合用于开发和测试目的的其他器件(MCU、DSP 等)的建议。
谢谢
Benjamin、
大多数嵌入式 ADC 将具有满量程范围(FSR)、该范围受 MCU 的 IO 电压电平的限制、因为 ADC 是使用与数字逻辑相同的晶体管构建的。 由于所有 C2000器件都是3.3V IO (CMOS)、这是您将在 ADC 输入引脚上看到的限制、正如您所说的、您可以使用运算放大器对其进行降压;甚至可以使用简单的电阻(分流)网络来调节20V -> 3.3V (这很常见)。 C2000 ADC 具有可配置的采样保持窗口、有助于应对相对于内部 S/H 电容器的较大阻抗。 这有助于外部电容器选择/电路。
我想、在 TI 的产品系列中、您最多可以看到一些为5V IO (TTL)的器件、ADC 将为5V FSR。
外部 ADC 可能有一些选项、如果它确实支持20V 范围、它还将具有5V 或3.3V 的"数字"电压轨、以便能够将数据传输到 MCU 下游。
同样、对于任何数字控制的系统、您都需要将输入降低到可能的3.3V (或更低)电平。
最棒的
Matthew