This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F280049:如何实现 TMS320F280049和 TMS320F280049之间的 SPI 通信?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/837202/compiler-tms320f280049-how-to-achieve-spi-communication-between-tms320f280049-and-tms320f280049

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

如何在 TMS320F280049和 TMS320F280049之间实现 SPI 通信?

想为我们提供演示吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐文祥您好、

    您是否看过 C2000WARE 中的以下示例、

    C:\ti\c2000\C2000Ware_x\driverlib\f28004x\examples\spi\spi_ex5_external_loopback_fifo_interrupts

    该示例展示了如何在 F280049器 件上的两个 SPI 模块之间实现通信、您可以将其调整为在两个不同的 F280049 SPI 模块之间进行通信。

    此致、

    Marlyn