This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:用于磁阻电机的 C2000

Guru**** 2928850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/837141/tms320f280041c-c2000-for-reluctance-motor

器件型号:TMS320F280041C

我的汽车客户正在研究在其系统中使用磁阻电机、并询问哪款 C2000器件最适合此类电机?  

我们是否有任何参考设计?

我浏览了 TI.com、但没有找到明确的答案。  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、最近没有关于开关磁阻电机解决方案的任何内容。  这不是我们通常关注的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 听起来我们没有看到需要进行内部测试。  

    因此、即使声明 F28004x 等器件应该能够控制此类电机、也会有这样的假设? 可能是安全的吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、通常 F28004x (以及几乎任何 C2000器件)可用于开关磁阻控制。