This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:ECAP 和 APWM

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/835606/tms320f280049-ecaps-and-apwms

器件型号:TMS320F280049

您好、香榭丽舍

是否可以同时利用7个 ECAP 输入和7个 APWM 输出?
例如、ECAP 1至7是否由 INPU_XBAR 配置、APWM 1至7是否由 OUT_XBAR 配置?

感谢您的检查。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我相信您所指的 APWM 是 ECAPxOUT。

    输入 XBAR 和输出 XBAR 是相互排斥的。

    输入 XBar 可以配置7个 ECAP 输入,输出 XBAR 可以并行配置7个 ECAP1OUT。

    如果外设支持传入和传出信号、则 XBAR 不会成为瓶颈。

    XBAR TRM 章节中的表格将提供有关信号连接的详细信息

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。
    我了解了模块配置。

    此致、
    Hitoshi