This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:InstaSPIN 项目和实验用户手册#39;s 指南:Lab20和 Lab21

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, BOOSTXL-DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/836928/tms320f28069f-instaspin-projects-and-labs-user-s-guide-lab20-and-lab21

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、 BOOSTXL-DRV8301

您好!

我有关于 InstaSPIN 项目和实验室用户指南的问题。

在第3页的表中、列出了 Lab20和 Lab21可用于目标板 HVKIT。

但是、我无法在最新的 Motorware 软件包中找到与 Lab20和 Lab21关联的 CCS 项目。

如何获取 Lab20和 Lab21的 CCS 项目?

感谢您的指导。

此致、

JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我们刚刚发布了这两个有关低电压套件的示例实验室、例如 drv8301-kit、boostxl-drv8301和 boostxl-8305。 如果您想进行测试、则必须自行将其迁移到高压套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好!

    我在那里找到了它们。

    感谢您的指导。

    此致、

    JS Yoo