This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:电压基准(VREFHI 和 VREFLO)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/836445/ccs-launchxl-f28379d-voltage-reference-vrefhi-and-vreflo

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379DC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我有一个 LAUNCHXL-F28379D 板(带 TMS320F28379D 芯片),我想使用 ADC 模块,但我不知道 板上是否有用于电压基准的 VREFHI (VREFLO) IC。

1-我应该  在外部使用电压基准吗????? (如果您的答案是肯定的、请 介绍一个良好的 IC)

2-应在何处解释 LAUNCHXL-F28379D 上的 IC??? (我阅读了 TMS320F28379D 的数据表,但我不知道 LAUNCHXL-F28379D 的信息在哪里 。)

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="SMS SMS"]1-我是否应该  在外部使用电压基准????? [/报价]

    F2837x 器   件仅支持连接到 LaunchPad 本身板载电压基准芯片(U13)的外部 VREF。

    [引用 user="SMS SMS"]2-应在何处解释 LAUNCHXL-F28379D 上的 IC??? (我阅读了 TMS320F28379D 的数据表、但我不知道 LAUNCHXL-F28379D 的信息在哪里 。)[/QUERP]

     您可以在 C2000WARE (下面的通用目录)中找到 LaunchPad 的原理图、

    C:\ti\c2000\C2000Ware_x\boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28379D

    在原理图中、您会发现 VREF 由 U13提供、然后通过 U11 (馈送到 VREFHIA/C) 和 U19 (馈送到 VREFHIB/D)进行缓冲。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的回答解决了我的问题。

    但我有一个新问题。  

    1- C:\ti\c2000\C2000Ware_x\boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28379D 中的 R2.0和 R1.1文件夹有何区别??

    2- VREFHIA = VREFHIC 和 VREFHIB = VREFHID????? (如果您的答案是肯定的,如何在 VREFHIA (或 VREFHIB)上更改 VREFHIC 或 VREFHID 而不更改?)

    3-是否可以更改 VREFLOA、B、C、D ????

    感谢并 问候 Marlyn。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="SMS SMS]1- C:\ti\c2000\C2000Ware_x\boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28379D 中的 R2.0和 R1.1文件夹有何区别??

    Launchpad 的用户指南(在此处找到)包含一个标题为"修订"的部分、其中概述了两个修订版本之间的所有差异。  请参考 与 您的 Launchpad 版本号相对应的文件夹。

    [引用用户="SMS SMS]2- VREFHIA = VREFHIC 和 VREFHIB = VREFHID???? (如果您的答案是肯定的,如何在 VREFHIA (或 VREFHIB)上更改 VREFHIC 或 VREFHID 而不进行更改?)[/QUERPIT]

    答案是肯定的。 在不更改 VREFHIA 的情况下无法更改 VREFHIC、因为它们通过 launchpad 上的迹线进行连接、除非您断开 Launchpad 上的迹线(与 VREFHID/VREFHIB 相同)。

    [报价用户="SMS SMS"] 3-我是否可以更改 VREFLOA、B、C、D 或不更改??????[/报价]

    VREFLOA/B/C/D 也都通过布线进行连接、因此问题2中的答案相同。

    最棒的

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为您准备的必去之处。

    非常感谢 Marlyn。