This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:ADC 缓冲器接口电压

Guru**** 2962540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/836355/tms320f28379s-adc-buffer-interface-voltage

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:OPA320、 REF6033、 REF3433

您好!

我们将在电机控制应用中使用28379S。

我们使用 Vrefhi @ 3V 和 REF5030AIDR (由5V 电源供电)、然后是 OPA320 (由3.3V 电源供电)。 输出串联电容和电阻为560m Ω 和2.2uF。

每个 ADC Vrefhi 都有自己的 OPA320。

所有模拟信号在连接到 ADC 引脚之前都经过单位增益缓冲器。

我们将使用缓冲器 TLV9064IDR。 TLV9064IDR 和 ADC 引脚之间的输出电容设置为22pF。

问题是、我们应该为缓冲器提供什么电压?

我们认为、合理的答案是3v ref

但是、在所有设计中、我们看到缓冲器连接到3.3V。 那么、可能还有其他考虑因素吗?

非常感谢、也感谢有关 Vref 电路的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ari、

    TLV9064IDR 运算放大器缓冲器的规格为轨到轨、因此、您可以为缓冲器提供3V 电平、但请确保不要使用 VREF 的3V 输出为其供电。  根据规格、运算放大器缓冲器可由1.8V 至5.5V 的电压供电、在您的系统中、似乎有两个选项可供选择。  您可以从为 OPA320供电的相同3.3V 电源轨获取电源、也可以从连接 REF5030AIDR 电源的5V 电源轨获取电源。  任一电源都应该正常。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的解释。

    是否可以使用精确的 REF 为 VREFHI 提供3.3V 电压?

    还是更好地将 VDDA 用于 VREFHI? 这将为我们节省大量电路...

    如果我们使用3V 电压、那么我们基本上会损失10%的精度...

    这就是我们的 VDDA:

    谢谢

    Ari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ari、

    这实际上取决于您希望转换结果的准确性。  可以使用 VDDA 作为 VREFHI 的基准、但转换结果不会降低。  VDDA 电源为芯片内部的模拟块供电、模拟块的一部分是时钟电路、如果时钟正在运行、VDDA 电源线将产生噪声、这将耦合到 VREFHI、这将影响转换结果。  我们建议  为 ADC 使用一个独立、精确和缓冲的 VREFHI 电源的原因是为了确保转换不会受到 F28379芯片上电源轨噪声的影响。

    我认为 REF50xx 系列没有3.3V 型号。  REF6033是一款精确的3.3V VREF、具有集成缓冲器(因此您无需使用 OPA320)、或者 REF3433也是一款3.3V VREF、但需要对 VREFHI 进行缓冲。

    此致、

    Joseph