This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:InstaSpin-FOC 软件:直流总线补偿算法

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/836525/tms320f28069f-instaspin-foc-software-the-dc-bus-compensation-algorithm

器件型号:TMS320F28069F

您好!

我对  InstaSpin-FOC 软件中提供的直流总线补偿算法有疑问。

在 ctrl.h 文件中,CTRL_setFlag_enableDcBusComp()函数声明“DC 总线补偿算法将补偿 DC 总线变化的 IQ 和 Id PI 控制器的比例增益”。

鉴于上述陈述、我检查了使用 proj_lab10a CCS 项目时控制增益 KP_idq 和直流总线电压之间的关系。

当使用 感应电机执行 proj_lab10a 时、我改变了直流总线电压、并在调试器环境中观察了 gMotorVars.KP_idq 的值。

同时,通过 main()函数中的以下 C 代码启用了直流总线补偿。

 //启用直流总线补偿
 CTRL_setFlag_enableDcBusComp (ctrlHandle、true);

以下 C 代码被添加到 updateGlobalVariables_motor()函数中。

 //获取电流控制器增益 KP_idq 和 KI_idq
 gMotorVars.KP_idq = CTRL_getKp (ctrlHandle、CTRL_Type_PID_ID);
 gMotorVars.KI_idq = CTRL_getKi (ctrlHandle、CTRL_Type_PID_ID);

因此、当直流总线电压从520VDC 变为420VDC 时、gMotorVars.KP_Idq 的值不可变至1.153、而 gMotorVars.KI_Idq 的值不可变至0.01。

因此、直流总线补偿算法似乎不适用于此测试。

请对此意见发表评论。

感谢您的指导。

此致、

JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     gMotorVars 和 Ctrl (ctrlHandle)对象中的 Kp 变量是原始参数、不会通过直流总线补偿更改、更新 Kp 变量将直接设置为 PI 控制器。 您可以检查 ctrlHandle->pid_ID 和 ctrlHandle->pid_IQ、并且仅使用 Kp 进行此补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好!

    此问题已解决。

    感谢您的评论。

    此致、

    JS Yoo