This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:系统输出上的相电流高度失真。

Guru**** 2766455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/836731/tms320f28027f-phase-current-is-highly-distorted-on-output-of-system

器件型号:TMS320F28027F

您好!

我们目前正在使用 InstaSpin 软件测试定制 ESC 板、用户指南中有电压检测滤波功能、但没有提到电流感应是否需要滤波功能。 我们目前使用一个带宽为100kHz (开关频率= 45kHz)的霍尔效应传感器和一个频率为59kHz 的附加滤波器来感测电机每个相位上的电流。 是否应像电压那样对其进行更严格的滤波、代码是否需要能够测量开关频率下的纹波电流?

谢谢。