This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:关于链接器 CMD 文件

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/836107/ccs-tms320f280049c-regarding-linker-cmd-file

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

主席先生,

我已经完成了 LED 闪烁程序,但是 当我在调试期间使用28004x_generic_flash_lnk.cmd 而不是28004x_generic_ram_lnk.cmd 代码时  ,代码位于 ESTOP0上。  

因此、请 帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试在项目中添加预定义符号"_flash"吗?

    您也可以尝试参考 \C2000Ware_X_XX_XX\driverlib\f28004x\examples\led\->'CPU1_flash'配置。

    谢谢、  

    Katta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。