This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:禁用 CLA 的 FPU

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/836195/tms320f28379d-disabling-the-fpu-of-the-cla

器件型号:TMS320F28379D

您好!

是否可以禁用 CLA 的 FPU (与 CPU 28x 一样)?

如何避免在 CLA 的 C 语言编码时使用浮点指令?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这是不可能的。  浮点是 CLA 的一种优势。  您可以使用手工编码的汇编语言进行编写、但由于 CLA 的指令集、这将不是一种高效的方法。