This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:绕过 TMS320F37x bootROM

Guru**** 2557480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/836109/tms320f28379d-bypassing-tms320f37x-bootrom

器件型号:TMS320F28379D

您好!

是否可以绕过 TMS320F37x MCU 的引导 ROM?

换句话说、在闪存或 RAM 存储器中输入其自己的代码之前、是否可以在不执行引导 ROM 指令的情况下复位这些 MCU? 这可以通过其他设备来完成;)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    不可以、这是不可能的。 您必须始终完成引导 ROM。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价]这可以通过其他设备来完成;)[/报价]

    您提到的哪种器件可以实现这一目的?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其他 半导体制造商生产的其他器件。

    感谢您的 anwer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 C2000器件具有一些器件初始化代码、这些代码需要在复位后始终运行、因此已将其合并到引导 ROM 代码中并在复位后始终执行。 否则、用户必须在其应用程序代码中包含此内容、这将不需要占用闪存区域。

    此致、

    Vivek Singh