This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TMU 流水线周期

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/835603/tms320f280049-tmu-pipeline-cycles

器件型号:TMS320F280049

您好、香榭丽舍

是管道周期等于 CLK 周期。
我对 TMU 函数的周期进行了分频。
例如,流水线周期(5个周期)= CLK 周期(5个周期)?

感谢您的检查。
此致、

Hitoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitoshi、

    是的、每个流水线级为1个 CPU CLK 周期。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sira,

    感谢您的快速检查。
    此致、
    Hitoshi