This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:F28379 LaunchPad SPI 问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/835151/tms320f28379d-f28379-launchpad-spi-issue

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

我想使用 F28379 Launchpad 通过 SPI 与 LTC6811演示板进行通信。 当没有 SPI 通信时、我想将 SPI 时钟线配置为高电平有效。

下面是我想要的:

但是、我得到的结果如下:

您知道如何将 SPI 时钟线配置为 LTC6811所需的时钟线吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考《TMS320F2837xD 双核 Delfino 微控制 器技术参考手册》中的"18.3.6 SPI 时钟方案"、其中介绍了如何将 SPI 时钟线配置为空闲时的高电平有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海珠

    感谢您的回复。 正如您提到的、我在技术参考手册中查看了 SPI 时钟方案、但我没有看到有关如何将 SPI 时钟线配置为空闲时高电平有效的任何信息。 您能更具体吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图18-7描述了 SPI 时钟方案的四种情况、对于您来说、您可以选择具有/不具有延迟的下降沿(取决于您的器件)。 在下降沿模式中、SPI 时钟线路在空闲时为高电平有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 李海珠提到的、请参阅 SPI 时钟方案章节(18.3.6)。

    如果您使用的是 C2000ware driverlib、请参阅 SPI_setConfig 函数中使用的 SPI_TransferProtocol 参数

    此致、

    Veena