This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/835759/tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035

嗨、大家好、  

此汇编代码意味着什么? ->'asm ("  RPT #3 || NOP");'

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着执行 NOP 指令3次。 您可以参考 CPU 指令集 以了解有关 RPT 指令的详细信息。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个小校正:指令将执行 NOP 4次、而不是3次。  有一个与 RPT 相关的"N + 1"计数。  Vivek 帖子中的用户指南提供了详细信息。

    此致、

    Richard