This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P53C2:关于片上闪存设置

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/835456/f28m36p53c2-about-the-on-chip-flash-setup

器件型号:F28M36P53C2

尊敬的团队:

在 F28M36的片上闪存设置接口中、内核 M 和 C28的默认 OSCCLK 频率为20MHz、2分频和12倍频。 即120MHz SYSCLK。

但我的芯片的主要频率设置为:75MHz 内核 M 和150MHz 内核 C28 (2分频和10倍频)。  外部晶振频率为30MHz。 我的问题是:

将程序加载到闪存中时、我应该使用默认的片上闪存设置吗? 或者我应该如何设置它?  因为它有两个内核、所以我不知道如何设置它。

我一开始不熟悉这个芯片。 请给我更多说明。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FF、

    此"片上闪存"设置窗口仅用于在使用 CCS 时配置器件进行编程/擦除。 这就是 CCS 擦除和编程器件时将配置的器件设置。

    实际的 F28M36x 软件在运行初始化时可能会以不同的方式配置器件的时钟、因此您无需担心这些设置会有所不同。

    有关时钟方案的更多信息、请参阅 F2836x 用户指南的第1.8节"时钟控制":

    http://www.ti.com/lit/spruhs1

    最棒的

    Kevin