This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:我们能否从 TMDSHVMTRINSPIN 获取参数?

Guru**** 2585895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/835497/tmdshvmtrpfckit-can-we-get-parameters-from-tmdshvmtrinspin

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他器件: TMDSHVMTRINSPIN

尊敬的 TI 专家:

众所周知、TMDSHVMTRPFCKIT 和 TMDSHVMTRINSPIN 具有相同的硬件电路、但具有不同的 controlCARD。

TMDSHVMTRINSPIN 非常智能、可通过 InstaSPIN-FOC GUI 立即旋转 PMSM 电机、我们可以在其中获取用于速度环路调优的参数 KP 和 KI、以及 用于电流控制的 KP 和 KI (IQ PI 控制和 ID PI 控制)。

对于 TMDSHVMTRPFCKIT、TI 为用户提供了不同级别的实验。 现在、我想知道我们是否可以将上述 InstaSPIN-FOC GUI 中获得的参数直接应用于 TMDSHVMTRPFCKIT 编程?  如果是、可能会为我们节省大量精力。 TI 是否提供相关的教学材料?

期待收到您的回复~

祝你一切顺利!

唐汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述 、TMDSHVMTRPFCKIT 和 TMDSHVMTRINSPIN 在最新版本中应该是相同的硬件、但您必须使用支持 controlCARD 的 InstaSPIN-FOC、例如 F28069M、F28054M 和 F28027F controlCARD。 如果没有、则无法在套件上实现 InstaSPIN-FOC 及其 GUI、请检查 TMDSHVMTRPFCKIT 和 controlCARD 的版本。