This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-3P-SEARCH:正在寻找具有功率因数控制解决方案的降压/升压转换器

Guru**** 2540700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1170341/c2000-3p-search-looking-for-buck-boost-converter-with-power-factor-control-solution

器件型号:C2000-3P-SEARCH

我们正在为我们的应用寻找解决方案、并建议 TI 提供的任何参考设计。 请查找以下规格。

规格:

转换器输入电压:

  • 交流1相*230VAC (180-265VAC)
  • 交流三相*230VAC (180-265VAC)
  • 交流三相*415VAC (370-500VAC)
  • 交流2相* 415VAC (370-500VAC)
  • 太阳能直流100-600Vdc

2.转换器输出电压/电流:

  •  310VDC、±5V、10A

3.转换器输出功率:3KW

功率因数:1.

保护:输出短路、接地泄漏等 (系统应具有所有输入和输出保护)

效率 :> 97.5%

应用方框图: