This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:复杂数学库

Guru**** 2580885 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1170397/tms320f28379d-complex-math-library

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!
能否告诉我、对于 TMS320f28379D、是否存在用于计算复数的库。

例如、我需要计算传递函数的复数部分和实数部分。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rasto,

    我查看了 C2000Ware 中存在的库、我看到的唯一使用复数的函数是一些 FFT 和矢量运算。 除了这些之外、对于复杂数字、似乎没有任何常规数据类型/结构/函数。 在向量函数中、complex_float 数据类型只是以下结构:

    typedef struct {
         float64_t real; //!< Real part of the data point
         float64_t imag; //!< Imaginary part of the data point
    }complexf64_t;

    您可以在代码中使用此结构、但您现在必须创建的任何函数。

    此致、

    Omer Amir