This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:单端16位 ADC

Guru**** 2534650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1170461/tms320f28379s-single-ended-16-bit-adc

器件型号:TMS320F28379S

您好!

微处理器规范建议、ADC 只能用于:
a) 16位分辨率和差分输入
b) 12位分辨率和单端输入

使用命令" AdcSetMode (ADC_ADCA、ADC_Resolution 16BIT、ADC_SIGNALMODE_SINGLE)"初始化 ADC;"似乎起作用并返回16位采样值。

以这种方式设置 ADC 是否有任何缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、单端16位模式在此器 件上工作;但是、TI 尚未对其进行表征、因此无法保证符合数据表性能规格。 F2838x 器件完全支持此模式。 这两个器件共享相同的 ADC 设计、因此很可能适合您、但 TI 未在 F2837x 上指定这一点。

    此致、
    Ibukun