Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
我们已为差分采样配置了 ADCB 输入、这样 ADCIN0/ADCIN1形成一个对、ADCIN2/ADCIN3形成第二个对。 在没有任何信号的情况下、ADCIN0和 ADCIN1处于相同的电压电平(1.25)。 因此、差分读数将接近0伏。 如果两个输入同时出现故障、例如两个输入都短接至 Vdd 或 VSS、则差分对将再次读数接近零。 因此、要求测量和显示差分对的两个模拟输入的诊断/自检读数。 这需要在初始系统上电期间完成。 正常运行时、只需要差分读数。 如果有读取差分对的两个模拟输入的方法、请提供指南。 我想到的一种解决方案是配置额外的 SOC、以便对单个模拟输入进行采样并启用触发源。 读数完成后、可以通过禁用触发源来禁用这些 SOC。 请告诉我是否有更好、更高效的方法。