This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:MII 信号的端接阻抗

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1169999/tms320f28386s-termination-impedance-of-mii-signals

器件型号:TMS320F28386S

大家好

我想将 DP83826以太网 PHY 与 TMS320F28386S 微控制器结合使用。 我现在对 PCB 进行布局、我想知道  TMS320F28386S 的 MII 引脚上的端接阻抗是多少 ? 对于接收信号、DP83826引脚的端接阻抗为50Ohm、数据表提到使用50Ohm 微带线。  当我将微控制器上 MII 引脚的引脚复用设置为50欧姆时、它还会将端接阻抗调整为50欧姆吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道直接回答您的问题。 但我不知道答案是否真的很重要、因为我可以放心地说、DP83826已知良好、并且在假设遵循50Ohm 布线阻抗的情况下经过良好测试、可与 F2838x 器件配合使用。

    一种选择是查看 IBIS 模型、但我不确定您是否可以在那里看到引脚间阻抗。  https://www.ti.com/lit/zip/sprm746  

    老实说、我不希望 GPIO 缓冲器在配置以太网 MII 引脚后执行任何花式操作并调整特性阻抗、但它与 DP838xx 器件搭配使用时效果良好、因此我认为您无需担心任何问题。

    此致、
    Cody