This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TBCTL2.OSHTSYNC 和 GLDCTL2.OSHTLD 之间的区别是什么?

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1170399/tms320f280025c-what-s-the-difference-between-tbctl2-oshtsync-and-gldctl2-oshtld

器件型号:TMS320F280025C

大家好、专家也很好

    祝你度过美好的一天~

    在280025 TRM 中、 是 ePWM.17.4.3.3  

有一 个选择位(TBCTL3.OSSFRCEN)决定 TBCTL2.OSHTSYNC 或 GLDCTL2.OSHTLD 设置 SyncOut 锁存器。

关于这一点、我尝试以下面的方式进行底砂处理:

1. 当 TBCTL2.OSHTSYNC 被选中时、它作为一个软件同步运行;

2. 选择 GLDCTL2.OSHTLD 时、只有 选定的负载选通脉冲才能触发 SyncOut。

这种理解是否有任何问题?  期待您的建议

祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我认为、或多或少是正确的。 这两个选项都是用于单次同步功能的锁存器、即发生同步输出脉冲后(如果单次模式处于活动状态)、只有在两个脉冲之间的所选寄存器上有一个脉冲时、才会发生另一个脉冲。 TBCTL2.OSHTSYNC 是针对此情况的时基子模块本地控制、而  GLDCTL2.OSHTLD 将此 锁存器释放 与 ePWM 模块其余部分的全局负载选通事件同步。  

    此致、

    Jason Osborn