This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:添加调试器探针

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1170548/tms320f28386s-add-debugger-probe

器件型号:TMS320F28386S

在我们的电路板上、我们使用了 Blackhawk USB100v2调试探针。 在目标配置选项中、有多个 Blackhawk、但这一个不是。

如何将其添加到 CCS?

此外、我还有一个 blinky 项目、我想在其中添加一个新的目标配置。 新的显示在选项卡中、但未在目标配置下列出。

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为该板获取了另一个工作项目、目标配置指示 TI XDS100、该配置适用于 Blackhawk 探针。

    因此、真正的问题是、我对为 LAUNCHXL F280049C 导入的闪烁项目进行了高度攻击。 它正在使用 XDS110、现在错误消息指出它正在尝试连接到 XDS110。 可能重新利用目标配置不是正确的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    在项目的 targetconfig 文件夹中、选择任何.ccxml 文件并仅将其粘贴到该文件中。 它将提示您输入新名称。 如果它是您想要的名称。 现在双击新的 ccxl 文件、将连接名称更改为 Blackhawk。

    最后、将此.ccxml 文件设为"Active"。

    如果您遇到问题、请告诉我。

    谢谢、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这似乎解决了问题。