This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28033:RD-195、代码

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SM73201, TMS320F28033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/861438/tms320f28033-rd-195-code

器件型号:TMS320F28033
主题中讨论的其他器件:SM73201

尊敬的所有人:

我们将开始进行 PV 电弧故障检测设计、并开始使用 TI 提供的有关 RD-195的设计文档、该文档使用 SM73201 IC (http://www.ti.com/lit/ug/snoa564f/snoa564f.pdf?DCMP=hpa_dc_arcdetect_en&HQS=rd-195ug-pr)。 该项目基于 C2000 (TMS320F28033)构建、但遗憾的是、由于不再提供该设计、因此代码也已从 TI 回购中删除。

如果以前下载过此文件的人能够支持、那将会非常好。 我需要示例项目和支持库...

谢谢

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于美国假期、您可以在12月3日之前收到回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的论坛:

    正在寻找解决方案。 如果可以、请执行 ping 操作。

    此致、

    n 三什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑托什-

    很抱歉耽误你的回答。 此设计已被标记为过时、不再受 TI 支持。 我们目前无法分享此设计的任何内容。

    谢谢、

    Jayanth