This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:使用 IDDK 的电机振动示例 CCS 项目

Guru**** 2537010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/855732/tmdxiddk379d-motor-vibrations-using-iddk-example-ccs-project

器件型号:TMDXIDDK379D

我使用 C2000 IDDK 模块尝试运行定制的永磁同步电机。 我正在使用位置编码器套件的 QEP 部分。 我正在执行5级递增构建、IDREF = 0、如指南中所述。 但是、电机似乎会以不同的强度振动、具体取决于起始位置。 我不熟悉这个问题、想知道是否有人可以向正确的方向指出我要理解这个问题。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 LEVEL3和 LEVEL4工作正常、则没有理由使 LEVEL5不能正常工作。 与 LEVEL4相比、您可能需要调整此环路中新引入的控制器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的电机固定在机械臂上、因此具有固定的运动范围。  

    我对2级、3级和4级的理解是电机持续运行。  是否有任何方法可以 使用具有固定运动范围的2级、3级或4级来调节电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、单步执行构建级别有助于解决每个级别的问题、从而使 构建级别的上升更容易。

    我建议在独立电机上试用控制器、在进入此类限量程应用之前先熟悉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从臂上断开了电机。 我想知道示例项目文档中的2C 级:调整 PI 限制有什么作用?

    当我尝试不同的 Vdtest 和 Vqtest 时、跳闸标志被启用。 是否有找到 PI 多路复用器的具体策略?

    该文档还显示"在此构建级别之后、PI 输出将自动生成电压基准并根据 d-q 电流需求确定 PWM 占空比、因此根据记录的 VdTesting 和 VqTesting 值分别设置 pi_id.Umax/min 和 pi_iq.Umax/min "

    因此、调节电机是否需要该电平? 我们可以从3级开始吗? 3级是否取决于2级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 Level2上进行实验、以识别 pi_id.Umax/Umin 和 pi_iq 的限制值。  这不是必需的、您可以将默认值设置为 LEVEL3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何更改5级电机的加速和减速?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这由 refPosGen()中的 posSlewRate 变量控制。 用户指南中也提供了该信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 posSlewRate 控制电机进入输入位置的速度。 我希望将电机从空闲变为 posSlewRate 的速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在以下代码 snip 中 、_IQ (0.00001)是什么控制加速度?

    //----------------------------------
    //连接 PID 模块的输入并调用 PID ID 控制器宏
    //----------------------------------
    pi_id.Ref = ramper (IDREF、pi_id.Ref、_IQ (0.00001));//ramprate = 1pu/s
    pi_id.fbk = park1.ds;
    pi_macro (pi_id);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这控制了从复位条件启动时的 IDREF 构建。

    从空闲到 posSlewRate、没有受控转换。 在对齐过程中、轴会占据一定的位置、然后由 posSlewRate 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果问题得到解决、请关闭该主题