This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280049C:A2引脚的电压问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/853997/tmdscncd280049c-voltage-issue-with-a2-pin

器件型号:TMDSCNCD280049C
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCK

您好!

我正在使用 TMDSHSECDOCK + TMDSCNCD280049C 卡、目前引脚 A2存在电压问题。 我在这个引脚上一直有0.6V 电压、我不明白为什么。 有人可以帮助我吗?

所有 S7开关都设置为关闭、我尝试禁用 PAG1 (唯一可以将引脚配置为输出的电源)。

储罐处于高级状态。

武术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martial、

    在 A2上测量0.6V 时是否有代码在运行、在为 F280049控制卡供电时是否测量相同的电压?

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    是的、在我的测量过程中运行代码。 如果没有代码运行、电压为0V。

    在我对 ADC A 进行初始化之后、如果它能为您提供帮助、请参阅:

       //将 VREF 设置为内部
       ADC_setVREF (ADCA_BASE、ADC_reference_internal、ADC_reference_3_3V);

       //将 ADCCLK 分频器设置为/4
       ADC_setPrescaler (ADCA_BASE、ADC_CLK_DIV_4_0);

       //将脉冲位置设置为晚期
       ADC_setInterruptPulseMode (ADCA_BASE、ADC_PULSE_END_of _CONV);

       //为 ADC 加电
       ADC_enableConverter (ADCA_BASE);

      //禁用 SOCA
       ePWM_DisableADCtrigger (EPWM1_base、ePWM_SOC_A);

       //将 SOC 配置为发生在第一个周期事件上
       ePWM_setADCTriggerSource (EPWM1_base、ePWM_SOC_A、ePWM_SOC_TBCTR_ZERO);

       //设置预分频以每10us 触发 ADC (PWM 周期)
       ePWM_setADCTriggerEventPrescale (EPWM1_base、ePWM_SOC_A、1);

       //启动 ePWM1,启用 SOCA
       ePWM_enableADCtrigger (EPWM1_base、ePWM_SOC_A);

     //测量 TLoad、引脚 A1
     ADC_setupSOC (ADCA_BASE、ADC_SOC_NUMBER0、ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA、
                  ADC_CH_ADCIN1、50);
     //测量 iBus、引脚 A2
     ADC_setupSOC (ADCA_BASE、ADC_SOC_number1、ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA、
                  ADC_CH_ADCIN2、50);
     //测量 Ubus、引脚 A3
     ADC_setupSOC (ADCA_BASE、ADC_SOC_NUMBER2、ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA、
                  ADC_CH_ADCIN3、50);

     //测量 VLoad 连接到 PGA5_IN 引脚内部连接到 A14
     ADC_setupSOC (ADCA_BASE、ADC_SOC_Number3、ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA、
                  ADC_CH_ADCIN14、50);

    此致、

    武术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martial、

    我在您的代码中看不到会导致 A2产生0.6V 电压的任何明显情况、因为这些都是设置函数。  您能否在 CCS 中单步执行代码并在每次函数调用后停止、并查看哪个函数导致 A2输出0.6V?

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martial、

       您是否有机会单步执行代码以查看哪个函数导致 A3引脚输出0.6V?

    此致、

    Joseph