This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280040-Q1:关于 C2000Ware SDK 中的这些工具

Guru**** 2965670 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1170549/tms320f280040-q1-about-these-tools-in-c2000ware-sdk

器件型号:TMS320F280040-Q1
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 SysConfig

您好!  

如果我使用 CCS12.0、我不知道何时以及如何使用 C2000Ware SDK 中的三种工具。  

CMD、

DCSM、

闪存编程器:CCS12.0是否使用其嵌入式闪存编程器中的工具?

谢谢!

起重机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起重机、

    SysConfig 使用 CLB_TOOL、CMD_TOOL 和 DCSM_TOOL 作为后端

    对于 FLASH_programmer:提供闪存编程器的源代码以供参考。 您应该能够导入项目。 CCS 已经集成了闪存插件、与之前版本的 CCS 相同。

    谢谢、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Santosh。  

    好的。 我看到 CLB_TOOL 路径在列表或链接的资源中、但为什么 CMD_TOOL 和 DCSM_TOOL 不在? 是否仍能找到它们?

    谢谢!

    起重机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起重机、

    SysConfig 使用这些工具来生成代码。 这些文件的路径相对于 C2000Ware 安装文件夹进行解析。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    是的、它们被解析为 C2000Ware 安装文件夹。 与 CLB_TOOL 相同。 但 CLB_TOOL 路径包含在链接的资源中、 CMD_TOOL 和 DCSM_TOOL 不包含。  

    从 C2000Ware 中删除这些文件后、仍可以成功编译工程(工程中包含 SysConfig 文件)。 它们似乎没有必要。 我想确认一下。  

    谢谢!

    起重机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起重机、

    您是否知道它们是否在 SysConfig GUI 中包含 DCSM 或链接器命令模块? 只有在使用 DCSM 或 CMD 模块时才需要它们。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    现在我不使用单独的 SysConfig GUI。 我只需在 CCS 中编辑它。 这就是为什么在没有 DCSM 和 CMD 包含在工程中的情况下构建工程仍然可以吗?  

    此致、

    起重机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起重机、

    即使在 CCS、SysConfig GUI 中、您是否正在使用这些模块(DCSM 和 Cmd)? 您是否在项目中添加了这些模块? 如果不使用、 则不需要前面提到的文件夹。 如果您使用这些模块、则 需要文件夹才能构建模块。

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    我不确定是否使用这些模块。 我没有特意将这些模块添加到我的项目中。

    这是我的初始问题。  我的项目是否需要它们? 或者需要哪些类型的项目?

    此致、

    起重机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起重机、

    如果您尚未手动添加、则不需要此功能。

    "cmd"模块允许使用 GUI 配置链接器命令文件。 您不必使用它。 默认情况下、不会将其添加到 SysConfig 中。

    DCSM 也是如此。

    我不能说您的应用是否需要它。 您对自己的项目了解得更清楚。  

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、清除。  

    谢谢 Santosh!

    此致、

    起重机