This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:如何打开 PSpice 模型编辑器

Guru**** 2534710 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1169824/launchxl-f280025c-how-to-open-pspice-model-editor

器件型号:LAUNCHXL-F280025C

您好!

我需要导入从 Ultra Librarian 下载的一些 PSpice 模型、我似乎找不到 PSpice 模型编辑器。  

是单独下载吗? 在哪里可以下载/打开模型编辑器以导入 PSpice 模型?  

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LAUNCHXL-F280025C 是一款评估板、没有 PSpice 模型。 如果这是您的意思、我们会提供 PCB CAD 文件(Altium)。

    您能详细说明一下您下载的内容以及具体尝试执行的操作吗? 目前尚不清楚。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将  使用 LAUNCHXL-F280025C 构建原理图作为参考、导入从 Ultra Librarian 下载的器件时遇到问题。 Ultra Librarian 没有 PSpice 选项、因此我下载了 OrCAD/Allegro 版本、从我的研究中、我需要使用模型编辑器导入它们、但我不知道如何导入模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chanhee Lee、

    PSpice 通常用于模拟电路建模、我不明白为什么要为 F28002x 器件导入 CAD 文件。 CAD 文件旨在用于标准 CAD/CPCB 设计工具。 我们还提供了在 Altium Designer 中制作的 LAUNCHXL-F280025C 的完整设计文件。

    如果您需要有关 PSpice 的特定帮助、我建议您咨询 PSpice 的直接支持或其他论坛。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试设计一个模拟电路、但我无法在 PSpice 库或在线任何位置找到所需器件的符号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chanhee Lee、

    您是否正在尝试仿真 C2000的 ADC 模块? 还是其他东西?

    如果打算使用 C2000的 ADC 模块、则本应用手册将讨论建模技术 :https://www.ti.com/lit/spracz0

    最棒的

    Kevin