This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280048-Q1:device.c 和 device.h 错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1170318/tms320f280048-q1-device-c-and-device-h-error

器件型号:TMS320F280048-Q1
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我正在努力创建一个新项目、该项目具有所有定义、包含和标头。

我创建了一个新项目、并从项目属性中添加了一些包含项和标头。

1) 1)创建此类项目是否有任何指导或视频?

我遇到以下错误。

 

这是我的目录屏幕。

2) 2)如何解决该错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gokhan、

    我建议导入 empty_project。 这样、它将具有所有 include、并且将正确设置链接器路径。 导入后、您可以相应地更改项目名称。 请查看此链接以了解详细说明:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Adlf59dR9TRikXjOlRRRsg__c2000Academy__jEBbtmC__LATEST

    如果您计划使用 DriverLib、则空项目位于:

    C:/ti/c2000/C2000Ware_4_02_00_00/driverlib/f28004x/examples/empty_projects

    如果您的应用程序将基于位域、则空项目位于:

    C:9/ti/C2000/C2000Ware_4_02_00_00/device_support/f28004x/examples/empty_projects

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    感谢您的回答。 我计划在 代码中同时使用 bitfield 和 driverlib。

    如何为该配置导入基本为空的项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokhan、

    请参阅本文档。 它介绍 Bitfield 方法、然后解释 DriverLib 方法。  之后、它比较了这两种方法、并介绍了如何将这两种方法结合起来。

    https://www.ti.com/lit/spraa85

    希望这对您有所帮助。

    此致、Santosh