This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:VDD 去耦电容小于建议值

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS560200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/814767/tms320f280049-the-vdd-decoupling-capacitor-is-smaller-than-recommended-value

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:TPS560200

大家好、

我的客户发现 使用内部稳压 器时,TI 建议的去耦电容最小值为20uF,但他们使用4*2.2uF 的时间很长。 他们想知道如果继续使用 4*2.2uF 电容器会有什么影响?

在这种情况下、我们可以提出哪些建议? 谢谢!

此致/Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    最小电容建议是为了确保良好的噪声性能和稳定性。 它们使用的是 LDO 还是直流/直流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    它们在 LDO 内部使用。 VDD 的每个引脚连接一个2.2uF 电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    客户遇到的另一个问题是 C2000芯片崩溃、当他们在满载条件下测试其系统时无法复位。

    他们试图确定此问题是否由电源不稳定引起、并测试了一些条件、例如将 VDD 或 VDDIO 接地、但芯片可能会延迟复位。

    他们想知道什么会导致芯片崩溃和复位失败。 您能提供一些想法或调试方法吗?

    非常感谢!

    -Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    最好始终遵循数据表规格和要求。 然而、与直流/直流转换器相比、LDO 更能承受电容不足的情况。 但是、由于他们发现了一些与电源相关的问题、因此、作为第一步、我建议他们升级电容以满足数据表要求。

    我并不完全清楚他们所面临的电源问题。 如果它们在满负载运行时看到器件复位、则可能的问题是3.3V 电源轨的外部电源。 很可能、3.3V 外部电源无法满足满载时的电流需求、因此会降低电压、从而使器件复位。 他们可以通过在进入满负载条件之前和之后对所有电源轨和 XRSn 进行范围界定来对此进行调试。 它们将什么外部电源用于3.3V 电源轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的建议!

    对于电源问题、我可能没有为您明确说明。 问题在于、芯片在满载运行时崩溃后无法自动复位。 这个问题偶尔发生、不经常发生。

    客户是否应查看 其3.3V 电源轨的外部电源原理图?

    谢谢!

    -Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    您能解释一下芯片"崩溃"是什么意思吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的回复。

    客户遇到的"崩溃问题"行为是 ePWM 关闭、中继断开、与 PC 接口的 CAN 通信断开、这种情况发生在客户在满负载条件下测试 PFC 系统而不改变任何内容时。 C2000芯片似乎无法正常工作并输出任何内容。

    此外、芯片无法通过看门狗复位等软件自检来复位、必须通过再次上电来复位。

    客户尝试通过异常电源或晶振来解决此问题、但上述现象无法重复、芯片自行复位、并在电源信号正常或检测到异常晶振后再次工作。

    客户感到困惑的是、这一问题的原因可能是什么、如何调试和找出问题。

    谢谢!

    -Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    遇到这种"碰撞"情况时、您能否提供轨道的示波器捕获? 请监控 VDDIO/VDDA 电压、VDDIO/VDDA 电流、VDD 电压、XRSn。 希望这能让您更好地了解正在发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    您能回答之前的问题吗?如果问题得到解决、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我刚才获得了以下信息、如图所示。

    此外、客户告知发生此问题时、晶体振荡器附近的接地电路没有进行优化。 但是、我还没有获得 PCB 材料。

    谢谢!

    图1是电源的原理图。

    图2、绿色部分是3.3V 电源波形。

    此致

    -Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我刚才获得了以下信息、如图所示。

    此外、客户告知发生此问题时、晶体振荡器附近的接地电路没有进行优化。 但是、我还没有获得 PCB 材料。

    谢谢!

    图1是电源的原理图。

    图2、绿色部分是3.3V 电源波形。

    此致

    -Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    稳压器输出噪声非常大、最小值约为3V。 由于最小电压已经为3V、因此电流尖峰可能会将其降至足够低的水平、从而使器件跳闸。 他们应研究清理稳压器的输出、因为1V 纹波是不可接受的。 快速浏览 TPS560200数据表、可使用的标称电感为10uH。 他们使用的33uH 似乎要大得多。 我建议他们在 TPS 论坛上发帖、询问纹波为何如此高。

    它们能否提供具有3.3电压轨的 XRSn 示波器截图? 它们可以设置示波器、以便在 XRSn 从高到低转换时触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    您能否回复上一个查询? 或者、如果他们的问题得到解决、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、 客户没有更新有用的信息。 我想我们现在可以关闭这个。 感谢您的善意帮助! -Rayna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    没问题。 让我们知道问题是否再次出现。

    此致、

    弗兰克