This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-1000:GUI Composer 无法启动;当我尝试通过 CCS App Center 安装时;安装过程中失败。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/814946/ccs-tidm-1000-gui-composer-does-not-launch-when-i-tried-to-install-via-ccs-app-center-fails-during-install

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件: powerSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

GUI Composer 无法启动;当我尝试通过 CCS App Center 安装时;安装过程中失败。

在 TIDM-1000用户指南 http://www.ti.com/lit/ug/tiducj0d/tiducj0d.pdf 的第6.1节(第20页)中,它介绍了如何打开项目并启动 Vienna 整流器的 powerSUITE GUI (如图17所示)。   这是我遇到问题的地方。    已使用《用户指南》中概述的过程,并已尝试过 E2E 论坛中提到的适用于 Vienna 整流器的不同方法。    无法使 GUI 正确安装/运行。  运行 Windows 10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Gary Schwenck"] GUI Composer 无法启动;当我尝试通过 CCS App Center 安装时;安装过程中失败。

    为了使 Vienna 整流器 GUI 正常运行、需要先正确安装 GUI Composer Runtime。  从 CCS App Center 安装 GUI Composer Runtime 时、您看到了哪些故障? 如果您可以发送一些详细信息以及屏幕截图、以帮助我们更好地了解问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我得到的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    粘贴功能似乎不起作用、让我尝试不同的方法。

    e2e.ti.com/.../gui-composer-fails-to-install.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以附加消息中提到的错误日志? 它是 CCS 工作区内.metadata 文件夹中名为.log 的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8863.gui-composer-fails-to-install.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、您能不能随附我在上一帖子中请求的日志文件。 希望该文件包含更多信息、以解释失败的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我确实这样做了、打开了我发布的最后一个.docx 文件、我在文档末尾复制了整个日志文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AartiG -在与 Gary 交谈后、我已将日志文件(已删除为仅记录)附加到此帖子。   

    非常感谢您的帮助。  请提供您可以帮助解决此问题的任何指导。

    Ty、
    Chrise2e.ti.com/.../c2000-install-log-file-.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    很抱歉、我现在看到了。 我之前错过了它。

    该误差是我们几次之前看到的误差。 此帖子中有一些有关它的详细信息、但遗憾的是、我们没有一个适用于所有用户的统一解决方案: https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/745390

    与 GUI Composer 运行时下载特别相关的主题是: https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/796790/2950402#2950402

    如果在尝试使用 CCS 菜单 Help -> Check for Updates 安装更新时遇到类似错误、则可能与代理设置相关。 您是否可以尝试调整您的代理设置/与 IT 部门联系以了解这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aartis、

    Gary 尝试了本机设置、甚至获得了其 IT 部门的许可、允许他提供完整的安全权限、以便为安装做他需要做的任何事情、但没有任何用处。  它仍然不起作用。  他还尝试将下载的 GUI Composer 作为单独的独立实用程序、但如何为此实现/应用程序从 CCS 中运行这一功能是否值得怀疑?  他似乎尝试了上述链接中提到的信息。  

    可以再作评论吗?

    谢谢、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aartis、

     我看到我们在云工具上提供了相同的 TIDA-1000项目,因此绕过了任何以前需要的 CCS 安装等。

     http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAas73AAy2Fvnqa5bSkgBw__5C6SEVO__LATEST

    我是否可以问、这是否可能会带来麻烦–还是要绕过繁琐的安装?

     谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aartis、

    您是否知道在哪里可以下载运行时组件、我可以单独与 Gary 分享、假设这可能是问题的一部分?  

    这也可能有助于绕过安全访问... 与上面提到的"云"选项类似。

    (谢谢 Ki-Soo!)

    欢迎再次提出意见。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Chris Yorkey">假设这可能是问题的一部分、您是否知道可以从何处下载我可以与 Gary 单独共享的运行时组件?  [/报价]

    此线程后面的更新: 由于客户由于网络/代理问题无法从应用中心安装 GUI Composer Runtime、因此我们一直在离线工作以找到一种将 Runtime 发送给他们的方法。  

    Chris、请在问题解决后更新并关闭此主题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarti、

    感谢您的跟进。  我已将运行时文件发送给客户、但在美国假日周中、他们关闭此文件的时间略有延迟。  我应该能够在他们返回后的下一周的某个时间完成这项工作、并有机会完成安装过程。

    再次感谢、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarti、

    成功!  客户今天晚上提醒我们、他们成功地让 GUI 开始工作。  它结合了提供 repo ZIP 文件、正确下载和提取这些文件以及仔细执行安装过程的功能。  它的工作原理。  客户很高兴。  非常感谢您关注本次练习。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aartis、

    只是想结束这个。  因此、在解压缩文件并严格按照离线发送的说明操作后、Gary 会在 GUI 上提供点火开关!

    非常感谢。  这已解决。

    此致、
    Chris