This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:客户可以使用 USB 与上部计算机进行通信

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/814099/tms320f28377s-can-customer-use-usb-to-do-communication-with-upper-computer

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我的一位伺服客户 、他们已经在他们的旧设计中使用了28377。  现在、他们希望将 与上部计算机的通信方式从485更改为 USB。

28377S 能够做到这一点吗? 它是否需要外部器件?

以下是要求:

  • 成本低于485解决方案
  • 使用485保持数据速率相同(存在设置:485 波特率 is115200)
  • 通信稳定性

你有什么建议吗?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    他们最初是在做什么?

    将 USB GPIO 连接到 RS485会有所帮助。


    让我再向您介绍更多详细信息。

    谢谢、此致

    Harshmeet Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshmeet、您好!

    谢谢! 最初、他们使用 RS485与上部 PC 通信。

    我们查看我们的参考设计 sch、发现始终有一个 FT2322来将 USB 传输到 UART。 考虑到更低的成本、 客户不想使用 FT2322。 他们可以直接使用 USB 吗?  USB 通信协议似乎是由自己开发的。   问题是:

    这两种解决方案能否与 IMbps 匹配?

    如果他们选择第二个、我们是否有任何材料可帮助他们根据现有示例开发 USB 代码?

    再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    F2837x 具有片上 PHY、可以进行 USB 通信。 只需一个连接 USB 引脚的连接器、就像控制卡上的连接器一样。

     您可以查看控制卡原理图、并参阅 USB 示例和文档以了解更多信息。


    谢谢、此致

    Harshmeet