This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:当 C2000 GANG 编程器对 TMS320F2812进行编程时、它会因 CSM 解锁错误而产生错误

Guru**** 2538440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/815836/tms320f2812-while-programming-tms320f2812-by-c2000-gang-programmer-it-gives-error-as-csm-unlock-error

器件型号:TMS320F2812

我如何重新解决这个问题:当使用 C2000 GANG 编程器对 TMS320F2812进行编程时、由于 CSM 解锁错误导致错误:-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误表明设备已锁定。 您无法对锁定的器件上的闪存进行编程/擦除。 首先、确保通过在0xAE0 - 0xAE7中输入 CSM 密码来解锁器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    但我使用的是量产数据中的全新电路板、我将由 Gang 编程器进行刷写、在这种情况下、它也会产生相同的误差。

    可能是其编程器或编程工具问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、德州仪器的新器件应处于擦除状态。 因此、CSM 应该处于解锁状态。 您能否通过尝试在 CCS 闪存编程工具中擦除来进行双重检查、仅检查 C2000 GANG 编程器问题(或)器件是否真正锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试通过选择擦除选项来刷新电路板、但它仅提供相同的错误。

    但是、在多次试验和重启应用后、电路板断电/通电会进行编程。

    因此无法仅一次性对其进行编程。 有时工作正常、有时不工作。

    编程完成后、我需要先解锁它、但为什么在新电路板上遇到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 CCS 片上闪存编程工具进行了检查?

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 我会尝试。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何从编程器或外部电源为目标供电? Vcc 在通信期间是否稳定? 另一个-目标和编程器之间的 JTAG 电缆长度-图片仅显示工作台的一部分、我看不到目标和编程器之间的连接。

    此致、
    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.