This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28020:TMS320F28335 FMEDA 可用性

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/815727/tms320f28020-tms320f28335-fmeda-availability

器件型号:TMS320F28020

是否有适用于 Delfino 的 FMEDA 文档?

谢谢、

涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    这个问题背后的项目目标安全标准是什么? 谢谢。

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    这适用于航空航天应用、因此相当于 ASIL B/C  

    此致

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    我们没有用于 F28335的 FMEDA。 对于 HiRel 功能安全应用、请考虑 TMS320F28377DGWTEP。 谢谢。

    韩文