This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:停止模式

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/814832/tms320f28034-halt-mode

器件型号:TMS320F28034

您好!
客户使用 HALT 模式并每5秒在 IO 引脚上唤醒 MCU。 有时 MCU 不再唤醒。 在这种情况下、停止电流从400uA 上升到800uA。 无法访问调试器。 只有复位才能唤醒 MCU。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    发生这种情况的频率如何? 它是否易于重现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、
    这种情况不经常发生、可能是一周内发生一次。

    TRM 提到、唤醒输入必须没有干扰。 这是否是 CPU 不再唤醒的问题? 我们建议保护此端口的方法是什么?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有可能。 是否可以检测配置了示波器以捕获无法将器件从 HALT 模式中拉出的唤醒信号的系统? 我将离线与您联系、了解一些与电路相关的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正在脱机工作。