This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SM320F2812:在 TMS320F2812与 SM320F2812上进行调试

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/815384/ccs-sm320f2812-debugging-on-tms320f2812-vs-sm320f2812

器件型号:SM320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

下午好!  

我们一直在评估板 ezdsptms320f2812上进行调试/集成、但没有任何问题、并且最近已切换到使用 SM320F2812HFGM150的战术硬件。  我们将收到与未配置的存储器相关的警告。   似乎已成功刷写器件、但似乎无法正常运行。   

我们已验证 XCLKIN 和 XCLKOUT 分别运行30MHz 和150Mhz、这表明它已经运行 PLL 设置和初始化函数。   此外、看门狗未按我们预期的那样置为有效。  此外、如果我们尝试强制执行看门狗置位、则会将其忽略。  

我们是否需要了解在引脚分配和封装差异之外会导致这些行为的器件差异?

VR、Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    除了您在引脚排列和封装方面的指示外、这两个器件之间不应存在任何差异。

    这是第一次电路板启动吗?  多个电路板/器件是否表现出相同的行为?

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我没有听到,我将关闭这篇文章。

    您可以回复重新打开它。

    此致、

    涉水