This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:TMS320F28062输入 I/O 端口没有响应输入电压或控制信号?

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/815434/tms320f28062-tms320f28062-input-i-o-port-not-respond-to-the-input-voltage-or-control-signal

器件型号:TMS320F28062

尊敬的所有人:

  客户将 TMS320F28062用于 BLDC 驱动器。  在大规模生产的产品测试中、发现当 DSP 可能工作几天时、可能会发生所有输入 I/O 端口不再响应输入电路电压或控制信号、通信、输出和其他部件可以正常工作的情况。 原因是什么? 你能提供一些建议吗?   

  顺便说一下、 我能否在未对 DSP 进行编程或加电时提供 I/O 端口的输出状态、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 您是否说 GPIO 引脚的输入部分不再工作、但输出部分工作正常?
    2. 您说沟通是有效的。 任何通信端口都具有 I/p 和 o/p 信号。 通信端口的 I/p 部分是否正常工作?
    3. 具体而言,哪些针脚的 I/p 电路不再工作? 您是否检查了这些引脚的 V (IH)最大电平是否在数据表限制范围内? 您能否分享连接到这些引脚的外部电路的详细信息?

    它们的输入缓冲器可能会损坏。 如果是这种情况、可能需要将一些器件发送到 TI 进行故障分析。

    [引用]我能否在未对 DSP 进行编程或加电时提供 I/O 端口的输出状态[/引用]

    很抱歉,我不明白你的意思。 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭线程。