This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:UNIFLASH 下载错误

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/811723/tms320f28335-uniflash-downloading-errors

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我正在使用 F28335 DSP、并使用 UNiflASH 2.2尝试下载.out 文件。 我有以下问题

a)通过 UNIFLASH LED 闪烁缓慢(约10秒)、但如果通过 CCS7.2下载相同、则闪烁快速(约2秒)。

B)同样、我编写了代码、以在 LCD 显示屏上连续读取和显示 ADC 值。 通过 CCS7.2下载时、它可以正常工作、但 通过 UNIFLASH 2.2下载.out 文件、那么它只显示一个第一扫描值并停止? 为什么 UNIFLASH 会发生这种情况? 您能就此提出任何解决方案吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您选择对闪存进行编程的方法不应影响应用程序的执行方式。

     

    [报价]A)通过 UNIFLASH LED 闪烁缓慢(大约10秒)、但如果通过 CCS7.2下载相同、则闪烁快速(大约2秒)。 [/报价]

    这是哪个 L.E.D? 它在 MCU 中的连接位置如何?

     

    [引用]b)同样、我编写了代码以在 LCD 显示屏上连续读取和显示 ADC 值。 通过 CCS7.2下载时、它可以正常工作、但 通过 UNIFLASH 2.2下载.out 文件、那么它只显示一个第一扫描值并停止?  为什么 UNIFLASH 会发生这种情况? 您能就此提出任何解决方案吗?  [/报价]

    您是否在代码中正确初始化 PLL 和闪存等待状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)这是哪个 L.E.D? 它在 MCU 中的连接位置如何?

      我们使用了双色 SMD LED、它连接到 DSP 的 GPIO8-15。

    2) 2) 您是否在代码中正确初始化 PLL 和闪存等待状态?

      是的、当从 CCS7.2下载代码时、该程序正常工作。 UNIFLASH 2.2软件中是否有任何设置可实时执行 CCS7.2恢复中的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断开 JTAG 电缆并重启电源后、您是否观察到这一点?  

    请执行以下操作:

    编程后、关闭电源并拔下 JTAG 电缆。 现在打开电源、查看编程方法之间是否有任何差异。 如果仍然存在差异、请重新连接器件并检查写入 PLLCR 寄存器和 PLLSTS.DIVSEL 的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经通过删除 JTAG 仿真器进行了检查、 在上电时我 没有看到任何差异、结果与之前相同、仅显示一个值。 PLLCR 和 PLLSTS 寄存器中的值分别为0x000A 和0x0101。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、为闪存编程选择的方法应该没有任何不同。 请下载闪存映像并将其保存到十六进制文件中。 比较这两幅图像、看看内容是否不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭线程。